结果:找到"5G 低时延",相关内容471条
- 咨询:最近SMT延期4、5天啥情况
- 最近SMT延期4、5天啥情况,预计发货时间后延4、5
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: SMT 延期 发帖人:内耗黑凤梨 发帖时间:2023-03-29 17:15:00
- 低时延的业务需求有哪些?
- 目前明确提出低时延需求的业务有四类:第一是金融和电子交易类用户,特别是大家耳熟能详的从事期货等产品高频交易的电子交易类用户;第二是基于TCP协议的高清视频类业务,包括4K/8K高清视频直播和点播业务、高清视频会议、以及未来的虚拟现实(VR)等实时性要求极高的大带宽业务;第三是部分云业务,特别是虚机迁移、数据热备份和实时性要求比较高的云桌面、云支付等业务;第四是5G移动网络的传送承载业务,目前5G网络对传送承载层预留的时延指标非常苛刻,需要一些低时延传输新技术加以保障。金融/交易类业务对低时延的极致需求信息不对称是交易盈利的不二法则,时延越低,意味着你的信息比别人快,你的订单比别人先到达交易中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 低时延 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-30 15:19:00
- 2022年了,为什么5G还是这么慢?
- 已经2022年了,为什么我还是没觉得5G有多厉害?网速快、信号广、延时少、万物互联,是5G的宣传口号,而现实似乎都没能做到。国内的5G到底发展到了什么规模?截止2022年8月,我国运营商已累计在5G投资超过4000亿元,兴建5G基站规模达185.4万个,占全球5G基站的60%。(数据来源网络)规模如此庞大的投资,但是5G流量在移动流量中的占比却仅有27.2%,这里面还有一个很重要的原因,那就是很多时候,我们根本搜不到5G信号。根据数据显示,目前我国5G基站已经覆盖了全国所有地市一级和县城城区,87%的乡镇地区也已覆盖5G基站,但为何网络上抱怨5G信号不好的网友,仍然屡见不鲜呢?究其原因,还是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-11-25 17:15:00
- 关于同一信号控制两个继电器顺序接通
- 本人新手,请教各位大大一个问题。同一个信号同时控制并联的两个继电器,需要两个继电器间隔大约1S左右接通。用来切换备用系统,基本无频率要求。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 延时 发帖人:TOPLINE 发帖时间:2022-01-12 17:32:00
- 求助一键控制NE555做双延迟电路。
- 求助帮忙做一个利用NE555,一键控制两组延迟电路的原理图,可以用两个NE555也行,例如:按轻触开关,A路灯亮8秒,B路灯亮10秒这样。如有其他类似的控制方案也可以。
- 所属专栏: 技术交流 标签: NE555 延时 双延时电路 发帖人:寒冰君易天 发帖时间:2021-11-03 02:36:00
- 立创EDA专业版PCB布线反应慢延时问题
- 我使用EDA专业版,PCB板里只有5个元件,但是布线的时候,反应很慢,鼠标延时严重,鼠标已经指向了目地,光标过一两秒才慢悠悠的跟上,不知道是什么问题呢,看得头都晕,按理说几个元件应该至于这样的吧,设置我已经选择的速度优先了,还是不行,使用最新版的谷歌浏览器,不会是电脑配置低了吧,电脑配置如图:麻烦官方指导下如果解决呢。我用标准版画这几个元件的没出现这种问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 延时 慢 发帖人:田龙八步 发帖时间:2021-03-22 10:13:00
- 5G马上就来了,你准备好了吗?
- 5G,就是第五代移动通信标准的缩写。5G和前四代移动通信的不同之处在于前四代都是单一的技术,5G是前四代技术的总和,弥补了4G移动通信中所存在的漏洞,这样就使得5G的峰值速率更高,而且更加安全,覆盖范围更广,其技术更加的先进,而且能够满足当前人们对于网络的需求,是未来一段时间的主流趋势。5G网络的理论下行速度为10Gbps,相当于下载速度1.25Gbps。未来的5G时代,一部10GB蓝光画质级别的电影,不到20秒就下载完成。5G手机频段范围5G手机方面,根据信息显示,中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHz-3600MHz共1...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 5G 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-11 15:07:00
- 超低功耗实时时钟GM1381,兼容HT1381
- 杭州捷茂微Gatemode生产的超低功耗实时时钟GM1381。2V时低于500nA工作电流。兼容HT1381\GM1381立创售卖地址:https://item.szlcsc.com/309044.html
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 超低功耗实时时钟GM1381,兼容HT1381 发帖人:模拟器件 发帖时间:2018-11-16 15:58:00
- 单片机延时方法总结
- 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。1、使用定时器/计数器实现精确延时单片机系统一般常选用11.0592MHz、12MHz或6MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1μs和2μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65536μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。在实际应用中,定时常采用中断方式...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 延时 定时器 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-31 08:14:00
- 不想说什么了
- 与样板绑定发货,样板到了快一周了,元件还没发出来。打电话给客服今天说明天发,明天说后天发。能不能发也没个准信。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 发货 延迟 发帖人:cqys 发帖时间:2017-10-18 20:13:00
返回